Es handelt sich hierbei, um einen Infrarot Co-Axial Helikopter mit Kreiselsystem. Der hochwertige Helikopter überzeugt mit seinem Design im Metalllook auf ganzer Linie. Der Helikopter ist außerdem besonders für Piloten ohne Erfahrungen geeignet, da sich der Co-Axial Helikopter sehr leicht steuern lässt. Ein Indoor-Flug auf engstem Raum ist möglich.
Durchschnittliche Kundenbewertung:
4,6
von
5
(38 Bewertungen) 38
Bewertungsübersicht(38 Bewertungen)
5 Sterne
27
4 Sterne
8
3 Sterne
3
2 Sterne
0
1 Stern
0
37 von 38(97%)Kunden würden dieses Produkt einem Freund empfehlen.
Kundenbewertungen für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Bewertung 1 für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Gesamtbewertung:
5von5
Erfüllt der Artikel die Erwartungen:
5von5
Preis-Leistungs-Verhältnis:
5von5
Benutzerfreundlichkeit:
4von5
Design:
5von5
Nickname: johma
Silverlit Helikopter PiccoZ
Datum:30. Jänner 2012
Aufgrund der Größe und des Preises dieses Minihelis waren meine Erwartungen nicht allzugroß. Diese wurden aber in allen Punkten erfüllt und sogar übertroffen. Die Flugeigenschaften und auch Flugleistung sind absolut in Ordnung. Auch eine harte Landung nimmt einem dieser Heli nicht krumm - Spitze! Ich fliege seit langem schon Flächenmodelle und hatte vor Helis immer Respekt. Aber mit diesem Teil kam sogar mein 11-Jähriger Sohn sofort zurecht! Preis - Leistung - Servis: Alles Bestens!
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertung 2 für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Vorteile: einfach zu steuern, stabile fluglage, akku ist recht ausdauernd, sehr robust gebaut
Nachteile: probleme mit philips led- fernsehern
Der Silverlit Helikopter PiccoZ Metall ist ein sehr spaßiges Spielzeug für große Kinder, wie ich eines zu sein scheine. Der Heli lässt sich sehr einfach steuern und schon nach kurzer Zeit hat man ihn gut unter Kontrolle. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, die Ladezeit angenehm kurz. Ich kann diesen Heli für Modellflieger- Rookies, wie ich einer bin, nur empfehlen - sicher ein netter Einstieg in die Modellfliegerszene.
Der Heli ist für groß und klein geeignet - es macht einfach sehr viel Spaß damit zu spielen. Weil er sehr robust ist, macht es auch nichts, wenn man die ein oder andere Bruchlandung hinlegt - trotzdem ist es anzuraten, sich einen größeren möglichst leeren Raum zu suchen, um damit zu beginnen, seine Fliegerslust auszuleben!
Eine Kleinigkeit, die unter Umständen negativ auffallen könnte: Der Heli lässt sich nicht mehr ordentlich steuern, wenn mein Philips LED- Fernseher eingeschaltet ist. Da man während des Fliegens aber ohnehin keine Zeit hat, fernzusehen, ist das nicht weiter störend.
Für dieses Produkt gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung!
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertung 3 für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Fliegt sehr gut und stabil. Im Vergleich zu den alten PiccoZ Helikopter aus Styropor einfach super. Man kann damit auch leicht durch Engstellen wie Türen fliegen.
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertung 4 für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Im Geschäft haben sie die schwarze Version (Kanal B). Auch optisch ein Hingucker. Vom Handling her sowieso top. Wenn man so wie ich die alten 2-Kanal Silverlit-Helis in Erinnerung hat, ist der hier ein Meilenstein. Abheben vom Boden, schweben und rumkurven klappt beim ersten Start. Die Landung beim zweiten. Sogar meine 3einhalb-jährige Tochter schafft den Start und schwebeflug, nur das Steuern bekommt sie (noch) nicht so ganz hin :-). Somit kann ich auch beruhigen, dass der Heli auch wie seine Styro-Plastik-Vorgänger, kaum zu zerstören ist. Ladezeit ca. 45 Min., Flugzeit 5-7 Min. Schade ist nur, dass er sich bloß über die Fernbedienung laden lässt. Klare Empfehlung meinerseits.
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertung 5 für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)
Gesamtbewertung:
5von5
Erfüllt der Artikel die Erwartungen:
5von5
Preis-Leistungs-Verhältnis:
5von5
Benutzerfreundlichkeit:
5von5
Design:
5von5
Nickname: Hugo
Top Hubschrauber fürs Wohnzimmer
Datum:12. Jänner 2011
Preis - Leistung ist bei diesem Schrauber super. Ist leicht zu fliegen, sogar mein kleiner mit 6 Jahren beherscht ihn ohne die Regale im Wohnzimmer abzuräumen.
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertungen - nur Testberichte für Silverlit Helikopter PiccoZ Metall mit Fernsteuerung (84511)