Klein aber Oho! Wer gerne seinen Kofferraum, seiner ursprünglichen Verwendung belassen und trotzdem nicht auf druckvolle Bässe verzichten möchte, der ist mit diesem Subwoofer optimal bedient. Ein 20 cm Woofer mit hervorragend akustischer Performance spielt in einem speziell für ihn abgestimmten Bassreflexgehäuse so manchen Subwoofer mit größerer Membranfläche an die Wand.
Durchschnittliche Kundenbewertung:
4,3
von
5
(21 Bewertungen) 21
Bewertungsübersicht(21 Bewertungen)
5 Sterne
13
4 Sterne
5
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
2
19 von 21(90%)Kunden würden dieses Produkt einem Freund empfehlen.
Also ich habe letztes jahr im sommer meinen alten woofer kaputt gemacht.. brauchte dringend einen neuen und wusste nicht wirklich weiter da das geld auch sehr knapp war! da las ich im internet von diesem woofer, ich dachte mir naja derweilen is er besser als nix und fuhr nach salzburg um ihn zu kaufen, konnte es natürlich nicht erwarten und 2h später hörte ich den ersten ton in meinem skoda fabia! ich war geplättet.... somit mein fazit: ich würde ihn sofort wieder kaufen, der bass ist der wahnsinn..... besser als so mancher große woofer und das haben mir auch schon spezialisten gesagt ich werde sobald es geht db messen fahren, weil es mich selber interessieren würde, sobald ich war werde ich mich hier wieder melden... Also ich kann dieses kleine Wunderding nur empfehlen... ps: wir haben ein sommerauto mit einer wahnsinnsanlage, da kann die natürlich nicht so mit.. aber um vieles reißt es sich nicht
Da ein Woofer ins Auto meiner Freundin Einzug halten sollte und das Gehäuse schön klein sein musste, habe ich mich also auf die Suche begeben. Es sollte nichts extrem Lautes sein, darum kamen viele andere Woofer, auch teilweise wegen des Preise, nicht in Frage.
Der BRR 80 gefiel uns eigentlich sehr gut und so entschlossen wir uns für den Kauf, ohne etwas Grossartiges zu erwarten.
Also alles eingebaut, Verstärker eingestellt und nur mehr gestaunt! Der Woofer hängt an einer gebrückten 2 Kanal Endstufe mit 150 Watt RMS, zugegeben würden sicher ein paar Watt mehr nicht schaden, reichen aber völlig aus um gut Musik zu hören.
Der Raveland geht ganz ordentlich zu Werk, vorallem bei Dancehall oder Elektronischer Musik. Bei schneller Musik spielt er einfach, begünstigt durch die geringe Größe und das dadurch geringe Gewicht der zu bewegenden Masse, perfekt!
Fazit: Wer einen Subwoofer sucht der nicht viel Platz braucht, aber trotzdem Druckvoll und Präzise spielen soll, der ist mit dem BRR 80 bestens bedient!
Lesezeichen/Weitersagen:
Bewertungen - nur Testberichte für RAVELAND BRR 80 SUBWOOFER