Conrad Electronic Kundenbewertungen

Bewertungen von Kunden zu ACME KAMERA ACME Kamera CarCamOneHD 720p

Bestnr. -857552

ACME KAMERA ACME Kamera CarCamOneHD 720p

Sichert das Geschehen während Ihrer Autofahrt auf einer Micro-SD-Karte (CL6). Automatisch wird die Kamera gestartet und auch wieder gestoppt, sobald der Motor abgestellt wird. Den Aufnahmen können alle Details entnommen werden; KFZ-Kennzeichen, Verkehrs- und Hinweisschilder, Wegweiser und natürlich auch Wetterbedingungen. Das Datum und die aktuelle Uhrzeit werden in das Videobild integriert und vervollständigen so einen exakten Aufschluss über die Fahrsituation. Die CarCamOne zeichnet im Loop-Verfahren auf, d.h. die ältesten Daten werden gelöscht, sobald Speicherplatz benötigt wird. 15 Minuten lange Videos halten den Verkehrsfluss nach vorn fest oder zeichnen Drängler bei rückwärtiger Installation auf, oder überwacht den Fahrgastraum im Taxi und Bus. Auftretende Unregelmäßigkeiten oder Gefahrensituationen lassen sich durch Tastendruck gegen Überschreiben sperren und können so später am Computer ausgewertet und nachvollzogen werden. Die CarCamOne wird mit der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe fixiert und wird über die Bordbuchse mit Strom versorgt und gesteuert. Im Auslieferzustand wird die Kamera in Abhängigkeit der Lichtmaschine gestartet und gestoppt, sodass die CarCamOne auch in Fahrzeugen mit Dauerstrom auf der Bordbuchse korrekt funktioniert. Bei Fahrzeugen mit Energiesparverhalten, bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen wird die Aufnahme mit der "Zündung" gestartet und gestoppt.
Durchschnittliche Kundenbewertung:
3,55 von 5
3,5
 von 
5
(20 Bewertungen) 19
Offene Besprechungen Schnappschuss
Bewertungsübersicht (20 Bewertungen)
5 Sterne
6
4 Sterne
7
3 Sterne
3
2 Sterne
0
1 Stern
4
14 von 20(70%)Kunden würden dieses Produkt einem Freund empfehlen.
Kundenbewertungen für ACME Kamera CarCamOneHD 720p
Bewertung 1 für ACME Kamera CarCamOneHD 720p
Gesamtbewertung: 
4 von 5
Erfüllt der Artikel die Erwartungen: 
4 von 5
Preis-Leistungs-Verhältnis: 
4 von 5
Benutzerfreundlichkeit: 
3 von 5
Design: 
3 von 5
Nickname: jacohe
Ort:Stockerau Österreich
Alter:51-60
Geschlecht:männlich

Zufrieden

Datum:03. Mai 2011
Nachteile: handbuch schlecht zu wenig informationen!
Kamera wird täglich eingesetzt, als Aufzeichnungsgerät im Falle eines Unfalls. Wir fahren täglich über 100 km auf der am meisten befahrenen Strecke Österreichs!
Mit 8 GB Speicherchip!
Halterung mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe, hält hervorragend. Die Halterung ist stabil und zittert beim Fahren nicht!
Das Befestigen der Kamera in der Halterung geht problemlos. Selbst für kräftige Hände ist es leicht möglich. Man berührt zwar die kleinen Knöpfe an der Seite, da man aber alle schon mindestens mehrere Sekunden drücken muss, löst man keine unbeabsichtigten Befehl aus.
Die Kamera zeichnet wunderbar auf, die Videos sind klar, deutlich und ruckelfrei!. In Tunnels sowie bei Gegenlicht passt sich die Kamera recht schnell an.
Die Videos kann man mit dem von ACME empfohlenen VLC Player sehr gut anschaun. Bearbeiten kann man sie mit dem Programm Magix VideodeLuxe benutzen.
Die Menüführung der Kamera ist zwar nicht kompliziert, aber das Handbuch dazu deutlich überholungsbedürftig.
Von den Verfassern wird vom Benutzer viel erwartet.
Beispiel: Datei download, kopieren und entpacken. Die entpackte Datei auf der Speicherkarte im Hauptverzeichnis abspeichern und "Update" im Setupmenü mit "Ja" bestätigen.
„Ja“ gibt es nicht, aber „Start“!
Was und wo ist das Hauptverzeichnis auf der Speicherkarte?
Wie sieht die zu kopierende Datei aus?
Tip: Datei zeigt eine Pylone
Es wird nirgends darauf hingewiesen wie ein Befehl abzuspeichern geht. Auch nicht in der Version 2 bei der das angeblich von alleine geschieht.
Der Akku muss voll geladen sein, wenn gespeichert werden soll!
Das Elektroverbindungskabel reicht in unserem Auto gerade aus.
Fazit, wenn man alle Einstellungen vorgenommen hat ist es ein tolles Gerät. Können wir bedenkenlos weiter empfehlen!
1 von 1 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Bewertung 2 für ACME Kamera CarCamOneHD 720p
Gesamtbewertung: 
1 von 5
Erfüllt der Artikel die Erwartungen: 
1 von 5
Preis-Leistungs-Verhältnis: 
1 von 5
Benutzerfreundlichkeit: 
1 von 5
Design: 
3 von 5
Nickname: Bell430

ACME Kamera CarCamOneHD 720p

Datum:10. April 2011
Die ACME Kamera CarCamOneHD 720p stellte meine Erwartungen sehr hoch. Schon beim Auspacken und den ersten Kontakt mit der Kamera musste ich feststellen dass die Tastenbedienung nicht einfach wird und genau so ist es auch. Klar startet die Kamera ja automatisch, aber nimmt man sie nur einmal in die Hand oder versucht sei von Hand einzuschalten drückt man wohl oder übel auch andere Tasten mit und landet sofort in anderen Menüs.
Das Stativ oder die Halterung ist zu schwach und die Kamera vibriert was zur Folge hat das bei der Aufnahme laute knackende Geräusche zu hören sind und außerdem fällt die Halterung immer von der Scheibe, der Gummiring zur fixierung ist zu dick, der solte etwas dünner sein so greift die Sogwirkung besser.
Das Kabel ist zu kurz bemessen und für die Montage am Fahrzeughimmel z.B. hinterm Rückspiegel reicht es niemals aus und außerdem, ein so dickes Spiralkabel ist da wohl fehl am Platz.
Sollte mich jemand um Rat fragen, ich würde davor abraten. Aber es soll jeder selbst entscheiden.
3 von 3 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Bewertungen - nur Testberichte für ACME Kamera CarCamOneHD 720p
Basiert auf (18) Bewertungen ohne Kommentar
Gesamtbewertung: 
3,7 von 5
Empfehlen? Ja 13 von 18
Erfüllt der Artikel die Erwartungen: 
4 von 5
Preis-Leistungs-Verhältnis: 
3,7 von 5
Benutzerfreundlichkeit: 
3,1 von 5
Design: 
4,1 von 5