"Ich habe das erste mal bei Conrad einen Bausatz bestell, und bin total zufrieden!
Einfach zu Löten, hat sofort funktioniert, und kann man super versteckt verbauen!
Zur Info: die Effeckte sind"... (Bewertung lesen)
"Wichtig wäre folgende Info im Voraus für mich gewesen:
Die Schaltung ist nicht nachtriggerbar.
Jedoch wenn der Taster gedrückt bleibt, bleibt auch das Relais angezogen, wird der Taster losgelassen,"... (Bewertung lesen)
"Der Temperaturschalter sieht nicht nur sehr professionell aus sondern ist von der Bauweise her sehr kompakt und einbaufreundlich. Auch der Fühler der über einen RJ45 Stecker an und absteckbar ist, ist"... (Bewertung lesen)
"echt top produkt! (selbiges gilt auch für das sendemodul)
einfache handhabung und super sendeleistung!
auf jeden Fall empfehlenswert!"... (Bewertung lesen)
"Auch Kalzium-Batterien werden wider fast wie im neu Zustand
gebracht . Meine Batterie ist schon 8 Jahre alt und hat bis zu
50% mehr Kraft bei diesen Minus Graden. Das Teil ist sehr Gut und klein und"... (Bewertung lesen)
"Gerät entspricht bis auf einen Punkt meiner Vorstellung. Sehr gut: Preis-Leistung, Bedienung, Funktion u.Form. Auch PC-Funktion sehr gut. Einziger Nachteil: Angaben über Vergrößerung, ( von 20 bis 200"... (Bewertung lesen)
"Ich kaufte das Produkt um mir ein Funkthermostat zu bauen. Den Empfänger nutzte ich um das Datenprotokoll des vorhandenen Thermostaten aufzuzeichnen. 5Volt Versorgungsspannung an das Modul und vom"... (Bewertung lesen)
"Alles in Allem eine sehr gute Sache!
durch optische Trennung kann man den PC quasi durch eigene Basteleien nicht zerstören. Es gibt nichts, was man nicht damit steuern könnte."... (Bewertung lesen)
"ich habe bei diesem bausatz zum ersten mal etwas gelötet.
das löten verlief ohne probleme und mein thermometer funktioniert einwandfrei. auch der abgleich der schaltung funktioniert ohne große mühe"... (Bewertung lesen)
"Verwende 3 Set `s mit 31 Sender, ist Leicht zu installieren, Beschreibung sehr gut, Preis - Leistungsverhältnis absolut ok ., Umprogramierung auf andere Code sehr einfach. Werde auch für zukünftige"... (Bewertung lesen)
"Bei mir arbeitet der Bausatz, der schnell zusammengebaut war, seit fast 2 Jahren problrmlos im Außenbereich und steuert eine Balkonbeleuchtung. Zusammen mit dem Solarregler befindet sich das Teil in"... (Bewertung lesen)
"Habe den Bausatz laut Anleitung zusammengestellt, angeschlossen und es funktionierte auf Anhieb einwandfrei.
Die Anleitung ist übersichtlich und leicht zu verstehen."... (Bewertung lesen)
"Die Fernsteuerung besticht durch den günstigen Preis und den Sender im Schlüsselanhängerformat. Die Codierung erfolgt mit dem Lötkolben durch einfach zu setzende Drahtbrücken. Ein Vorteil, wenn viele"... (Bewertung lesen)
"Habs erst kürzlichst gekauft.
Was ich nicht weiß obs normal ist daß immer nur eine LED leuchet anstatt alle 10 LEDs bei vollem Akku.. Bis dato bin ich nicht auf den Fehler gekommen. Wenn wer was weiß"... (Bewertung lesen)
"Habe diesen Regensensor erfolglos zur Markisensteuerung eingesetzt. Er detektierte nur heftigen Regen. Nach längerem Regen tritt anscheinend ein Polarisierungseffekt auf der dazu führte, dass dann"... (Bewertung lesen)