"Für meinen ersten Kunstflieger ist es ein wahnsinn.
Der Flieger liegt super in der Luft, geile Lenkmanöver,
Senkrechtflüge, uvm. Meiner Meinung nach ist er für
Einsteiger sehrwohl tauglich, jedoch ein"... (Bewertung lesen)
"In vorhergehenden Kommentaren wurde die schwache Bedienungsanleitung bemängelt.
Eine vollständige Bedienungsanleitung für diesen Simulator ist auf der CD. Sie ist nach der Installation als PDF im"... (Bewertung lesen)
"Sehr realitätsnahe Simulation. Optimal um sich auf zum Beispiel den Hubschrauberflug in der Realität vorzubereiten. Steuerung kann auch erweitert werden um mit der eigenen Steuerung zu fliegen. Sehr"... (Bewertung lesen)
"Der Flieger macht Spass! Langsamflug und auch erstaunlich hohe Geschwindigkeiten sind möglich. Kann auch ohne Probleme bei leichtem Wind gefolgen werden. Kräftiger Motor und Akku mit großer Kapazität"... (Bewertung lesen)
"Das Teil ist gar nicht so schlecht. Es last sich mit ihm gut fahren. Und was dein Problem befast das es nicht auf Windows Vista home Funktoniert, ich würde im Internet nach einen Treiber suchen.Man"... (Bewertung lesen)
"Bin heute das erste mal überhaupt mit einem Modellbauflugzeug geflogen und ich muss sagen, dass er wirklich sehr leicht zu fliegen war! Er lässt sich wunderbar steuern und ich habe keine Probleme"... (Bewertung lesen)
"Sehr gute Flugeigenschaften und überziehfest - aber kein Anfänger-Modell! Die Corvallis ist weder Slowflyer noch Speedy - die Wahrheit liegt, wie immer, irgendwo in der Mitte. Bei Vollgas ist aus dem"... (Bewertung lesen)
"Es handelt sich um einen 3-teiligen Zug: Stahldraht (NICHT LITZE wie angegeben!) in einem Kunststoffrohr, das nochmal in einem Kunststoffrohr (beide durchsichtig) gleitet.
einseitig ist ein Gabelkopf"... (Bewertung lesen)
"Ein, wie von Reely gewohnt, sauber ausgeführter Styropor Bausatz. Einzig die mitgelieferte Luftschraube 9*7 ließ den ebenfalls mitgelieferten Regler bei Vollgas abregeln. Mit einer 8*6 lief er"... (Bewertung lesen)
"habe mir das ding gekauft weil es als gutes einsteigermodell angepriesen war. ganz ungeschickt bin ich auch nicht was rc-dinge angeht. ich bin jedenfalls 10 sekunden geflogen bis das ding aus ein paar"... (Bewertung lesen)
"Bausatz und Design sowie Fernsteuerkomponenten gutes Material.
Definitiv kein Einsteigermodell da es sehr schnell und durch Querruder und geringe Spannweite etwas schwer zu beherrschen ist.Auch keine"... (Bewertung lesen)