"Also ich habe letztes jahr im sommer meinen alten woofer kaputt gemacht.. brauchte dringend einen neuen und wusste nicht wirklich weiter da das geld auch sehr knapp war! da las ich im internet von"... (Bewertung lesen)
"Kaufen, auspacken, anstecken, reinstecken und genießen. Funktioniert anscheinend mit allem was eine Kopfhöhrerbuchse besitzt. Auch Handyfreisprechen kann man über die Autolautsprecher. Toll!"... (Bewertung lesen)
"Ich brauchte das Teil, weil mein neues Auto einen anderen Antennenanschluss hatte, als mein geliebtes altes Autoradio. Es erfüllt seinen Zweck und hat bisher keine Probleme gemacht."... (Bewertung lesen)
"nicht nur das tolle design hat mich begeistert, die praktische Bedienung vom Lenkrad aus ist einfach großartig, und dann noch dazu die Freisprecheinrichtung fürs Handy!!!!!!!"... (Bewertung lesen)
"Ist nun schon unser zweiter Radio von Renkforce. Sowohl dieser als auch das Vorgängermodell haben bisher tadellos funktioniert. Durch die geringe Einbautiefe ergeben sich weitere"... (Bewertung lesen)
"Hab diese Kabel nun seit fast 1 Jahr im Einsatz und muss sagen, dass sie die besten sind die ich je gehabt habe!
Die Länge ist optimal bemessen und die Stecker sind einfach erste Sahne.
Die tecker"... (Bewertung lesen)
"Da ich selbst besitzer eines Kicker Subwoofers bin, habe ich diesen einem Freund empfohlen.
Ich war erstaunt, was der kleine so drauf hat. Er spielt in einem ca 25 Liter geschlossenen Gehäuse und"... (Bewertung lesen)
"Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe das Produkt erst seit kurzem gekauft und kann es nur jeden weiterempfehlen, der sein Auto einzigartig machen möchte.
Neben einer Freisprecheinrichtung verfügt"... (Bewertung lesen)
"Habe den Subwoofer für meinen Corolla gekauft.
Läuft mit einem Magnat Verstärker mit 600 Watt Max.
Kräftiger und starker Bass, aber leider nicht der Tiefste (unter 50Hz murmelt er nur noch).
Auch"... (Bewertung lesen)
"Tolles Produkt zur Verbesserung des Sounds für "Normalverbraucher".
Ich habe diese Produkt in unser Familienauto (Minivan) eingebaut und die ganze Familie hatte ab sofort Spaß mit dem neuen Sound"... (Bewertung lesen)
"Habe 4 Stück bestellt und war eigentlich sehr zufrieden.
Für den Preis kann man nicht wirklich viel erwarten...
Bei geringer Lautstärke ist der Bass echt "bezaubernt"...aber wenn man etwas aufdreht"... (Bewertung lesen)
"Vorteile: klein
Nachteile: Verstärkt mehr das Rauschen aus der Spannungsversorgung als die Musik. Ich habs nicht geschaft die sehr starken Störgeräusche abzustellen.
Fazit: unbrauchbar!"... (Bewertung lesen)
"Leider hat die Sicherung nicht das gehalten was versprochen wurde.Nach mehrmaligen Schaltspielen in meinem Zweitwagen versagte das System und das Ding ließ sich nicht mehr einschalten.
Habe wieder"... (Bewertung lesen)