"Hallo
Also ich habe mir kürzlich den Heli gekauft da ich Anfänger bin und nit immer nur am Pc üben wollte!
was soll ich sagen nach dem eintrimmen fliegt er sich sehr gut auch das Design finde ich"... (Bewertung lesen)
"endlich hab ich Ihn, den Kopter !!!
die aller erste runde, war nicht befriedigend, da die elektronik nach einem 10 min flug (crashfrei) wo. gegeben hatte, aber egal, Ihr seid ja so nett gewesen und"... (Bewertung lesen)
"Der Hubschrauber ist sehr kompakt und stabil gebaut. Ist jedoch kein Gerät für Anfänger. Es bedarf schon einer sehr großen Übung um das Gerät zu fliegen.
Er lässt sich auch leicht trimmen bzw"... (Bewertung lesen)
"Ich habe ihn mir gekauft und schon bei dem ersten unfall, da ich ja noch kaum erfahrung habe, ist mit die stabilisator-stange gebrochen, kaum repariert und abgestürzt war sie wieder kaputt, is also"... (Bewertung lesen)
"DieserHeli ist ein absoluter Hingucker,fliegt sehr eigenstabil, auch im Freien bei wenig Wind.
Das einzige Problem ist, das der eingebaute Regler für einen 7,4 Volt Lipo dimensioniert ist, Graupner"... (Bewertung lesen)
"Dieser Hubschrauber ist eigentlich ein Walkera 4#3b mit Bürstenmotoren. Er ist extrem agil und für Anfänger deshalb nur bedingt geeignet. Sollte man mit dem Gerät gar nicht zu recht kommen, kann man"... (Bewertung lesen)
"Habe mir seit ca 4 Wochen einen Thunder Tiger x50 3D bei Conrad gekauft,leider muss ich sagen das ich nicht zu frieden bin mußte Firma Conrad schon 2mal Anschreiben wegen fehlender Teile,es sind zwar"... (Bewertung lesen)
"Für den Einstieg eine tolle Idee: Machen wir einen Quadrocopter, den sich jeder leisten kann und der sogar etwas Nutzlast transportieren kann (Kamera etc.). Nicht das Spitzengerät, aber seinen"... (Bewertung lesen)
"Hälts nichts aus.
Hab nach dem zweiten zerstörten Zentralrahmen das Innengestell auf eine Aluplatte mit Aluminiumprofilquerstreben zu den Rotoren montiert. Kann man jetzt zwar nicht mehr einklappen,"... (Bewertung lesen)