"Endlich ein Schnurlos-Telefon, das gut aussieht, sehr leicht zu installieren ist (auch das Speichern von Rufnummern schafft man fast ohne in die Anleitung zu schauen). Die
Da es am Standort meines"... (Bewertung lesen)
"Die Fritz!Box 7390 ist ein super Produkt welches meinen Erwartungen voll entspricht wenn nicht sogar zum Teil übertrifft. Eine All-in-One Lösung mit DSL/Telefon/Fax/Anrufbeantworter/VOIP/UPnP"... (Bewertung lesen)
"Vom Design und der Bedienung her eher für die Generation 50+ ausgerichtet, kann ich das Gerät dennoch allen empfehlen, die ein einfaches, solides Markengerät mit ansprechendem Design besitzen"... (Bewertung lesen)
"Das Scenos ist gut verarbeitet und ein Schmuckstück für jeden Schreibtisch. Knackige Tasten in angenehmer Größe, leichtes Gewicht und ein gutes Display. Die Menüführung ist einfach - ähnlich wie bei"... (Bewertung lesen)
"intern als "Endgerät" , also 2-polig verdrahtet !
d.h.
selbst wenn mehrere Telefonsteckdosen in Wohnung bzw. Haus korrekt - in/out - verdrahtet sind, funktioniert KEINES der Geräte, das HINTER dem"... (Bewertung lesen)
"Das Gerät hat eine sehr schlechte Sprachqualität, sowohl bei der Ansage, als auch bei den aufgenommenen Anrufen. Wenn ich diesen Satz schon vor dem Kauf gehört hätte, würde ich es auch nicht wegen des"... (Bewertung lesen)
"dieses telefon, sieht nur gut aus, schlechte klangquallität(hören+gehört werden), benutzer können schlecht das display ablesen(sehr klein), bitte nicht kaufen, dann ersparen sie sich eine große"... (Bewertung lesen)
"Das Telefon wäre ein preisgünstiges, schön designtes und einfach zu bedienendes Gerät.
Folgender Nachteil macht es leider unbrauchbar:
Bei Batteriewechsel verliert es alle Informationen, darunter"... (Bewertung lesen)