"Aufgrund der Größe und des Preises dieses Minihelis waren meine Erwartungen nicht allzugroß. Diese wurden aber in allen Punkten erfüllt und sogar übertroffen. Die Flugeigenschaften und auch"... (Bewertung lesen)
"Für meinen ersten Kunstflieger ist es ein wahnsinn.
Der Flieger liegt super in der Luft, geile Lenkmanöver,
Senkrechtflüge, uvm. Meiner Meinung nach ist er für
Einsteiger sehrwohl tauglich, jedoch ein"... (Bewertung lesen)
"Toller Monstertruck, der durch seinen Pro-50 Motor immer ausreichend Drehmoment hat. Dem Hubraum entsprechend gönnt er sich schon den ein oder anderen Tank so nebenbei.
Die Verwendung eines Helisprits"... (Bewertung lesen)
"In vorhergehenden Kommentaren wurde die schwache Bedienungsanleitung bemängelt.
Eine vollständige Bedienungsanleitung für diesen Simulator ist auf der CD. Sie ist nach der Installation als PDF im"... (Bewertung lesen)
"Bin RC-Einsteiger mit Fahrpraxis von ca. 2 Monaten.
Der LRP läßt sich hervorragend steuern.
Lenkung exakt und gut regelbar.
Gas - von geringer Geschwindigkeit bis Höchsttempo hervorragend"... (Bewertung lesen)
"Habe das Set (die Sets, 2 an der Zahl) nun seit mind. 2 Jahren, in der Zeit war es notwendig den Motor im Buggy 1/10 so 3 - 4 mal, trotz sehr vieler Betriebsstunden zu zerlegen und zu reinigen, also"... (Bewertung lesen)
"Also hab mir den Alufighter gekauft und bin begeistert. Die Verarbeitung ist genial und sehr hochwertig. Das Chassis ist sehr verwindungssteif und extrem robust. Hab auch schon einige Testfahrten"... (Bewertung lesen)
"Sehr realitätsnahe Simulation. Optimal um sich auf zum Beispiel den Hubschrauberflug in der Realität vorzubereiten. Steuerung kann auch erweitert werden um mit der eigenen Steuerung zu fliegen. Sehr"... (Bewertung lesen)
"Der Hubschrauber ist sehr kompakt und stabil gebaut. Das richtige Fluggerät für Kinder und Anfänger. Nach wenigen Minuten und ein bisschen Übung haben meine Jungs den Hubschrauber im Griff gehabt. Er"... (Bewertung lesen)
"das ist mal ein geiles ersatzteil,passt perfekt sieht gut aus und hält bombenfest ein muss für alle die ihren cf etwas stabiler machen wollen. würde ich weiterempfehlen.beim preis giebt es nichts zu"... (Bewertung lesen)
"Für den Einsatz an modernen Empfängern gehört R1 (47kohm) statt auf - (Masse) auf + gelegt. Dann fuktioniert der Schalter einwandfrei.
Für die doppelte Schaltleistung kann man noch die Relais Kontakte"... (Bewertung lesen)