"Echt super Laser (für den Preis)!!!
Wenn man weiß wie, kann man auch noch etwas mehr Leistung herausholen. Auch bei Tag sichtbar (wenn getunt noch besser)
Toller Laser, Super Preis!"... (Bewertung lesen)
"So viel Leistung in einem so kleinen Gerät hätte ich nicht erwartet. Ich brauche hauptsächlich Englisch, Französisch und Italienisch für meine Übersetzungen und habe bisher noch jedes Wort gefunden."... (Bewertung lesen)
"Das Click-Bindesystem ist optimal für die Erstellung von Informationsheftchen für die Freiarbeit. Die so gebundenen Arbeiten können ergänzt und erweitert werden. Sie eignen sich auch hervorragend zum"... (Bewertung lesen)
"Der Kaffeewärmer wird heiss genug, anfassen kann man die Heizplatte mit den Fingern nicht mehr, dass ist gut. :)
Der Durchmesser der Heizplatte könnte etwas grösser sein, sonst alles bestens."... (Bewertung lesen)
"Wir mussten ein neues Gerät bestellen, weil ein Display selb kaputt gegangen ist.
Sonnst das Gerät funktioniert perfekt und ist leicht bedienbar."... (Bewertung lesen)
"Diese sehr handliche LED-Lampe bringt ausreichend Licht auf die Tastatur und blendet nicht. Sie ist robust gebaut und von der Optik her sehr gut gelungen."... (Bewertung lesen)
"Ich finde das Gerät ausgezeichnet ! Die Auto-Funktion funktioniert perfetk, und der vernichtet viel Papier. Dass er max. 6 Blätter nimmt ist mir egal, weil wer vernichtet auf einmal so viel ?
Ich"... (Bewertung lesen)
"Also für den preis gibts echt keine bessere monitorhalterungen. Der Monitor hängt stabil.
Die länge pro arm beträgt ~17cm. Ausgestreckt, insgesamt, ca. 39cm
Perfekt als seitenhalterung, wenn der"... (Bewertung lesen)
"Der Halter ist im Prinzip für fast jeden PC geeignet. Breite lässt sich einstellen. Die Verarbeitung ist ein wenig schlampig (Grate am Metall). Die Schrauben passten bei mir nicht immer genau und"... (Bewertung lesen)
"Der Aktenvernichter ist vernichtend, die angegebenem max. 12 Blätter das ist nur ein Traum, bei 4 Blätter, ist es schon sehr schwer diese zu vernichten. Die Wellen um die Blätter zu zerkleinern, die"... (Bewertung lesen)
"da der ventilator keine kühlöffnungen hat ,überhitzt er nach relativ kurzer zeit und läuft fest ! hatte 3 stck. von denen nur noch 1 läuft (wie lange noch?). evtl. abhilfe : 2mm löcher rundherum (ca"... (Bewertung lesen)
"Nach ein paar Monaten instensiven Gebrauches waren einige der LEDs ganz ausgefallen und die verbliebenen glimmen nur mehr. Offenbar wurden extrem minderwertige LEDs verbaut."... (Bewertung lesen)
"sehr schlechtes Fotopapier ist nicht anders als ein normales kopier-papier um den Preis nicht genügent hab ein zweites gekauft kostet um 4euro mehr das zahlt sich aus in der beschreibung steht spitzen"... (Bewertung lesen)