"Das Produkt steht im richtigen Preis/Leistungsverhältnis. Es gibt realtiv geaue Messungen bzw. Ergebnisse ab. Die Größe ist ideall, da es in jede Hosentasche passt. Der Versand war sehr schnell. Im"... (Bewertung lesen)
"Also ich habe letztes jahr im sommer meinen alten woofer kaputt gemacht.. brauchte dringend einen neuen und wusste nicht wirklich weiter da das geld auch sehr knapp war! da las ich im internet von"... (Bewertung lesen)
"Die Bedienung mit dem PC über USB ist sehr gut.
ACHTUNG:
Auslesen der Daen ist nur möglich wenn man den Datenlogger extra einschaltet!!!
Klingt logisch, kann man leider sehr leicht"... (Bewertung lesen)
"Dieses Gerät hat die geliche Software wie der Blumax GPS-Tracker V1.0 (auch bei Conrad erhältlich), ist jedoch zuverlässiger. Man kann die externen Antennen für GPRS und GPS besser verteilen, was den"... (Bewertung lesen)
"Habe mir das Gerät nach den Bewertungen im www gekauft. Handhabung sehr einfach, funktioniert bei Erstanwendung in 2 Minuten und sonst gute Erfahrungen gemacht. Sprachqualität ist sehr gut bis gut,"... (Bewertung lesen)
"das gerät ist nicht für mercedes geeignet da es auf gleicher frequenz mit der zentralverriegelung läuft und beim einbau beides nicht mehr funktioniert"... (Bewertung lesen)
"Die scheinwerfer sind klein und heller als manche große Scheinwerfer nur zu empfelen obbei zu wenig platz oder einfach so
nur zu empfelen"... (Bewertung lesen)
"Kaufen, auspacken, anstecken, reinstecken und genießen. Funktioniert anscheinend mit allem was eine Kopfhöhrerbuchse besitzt. Auch Handyfreisprechen kann man über die Autolautsprecher. Toll!"... (Bewertung lesen)
"Ich brauchte das Teil, weil mein neues Auto einen anderen Antennenanschluss hatte, als mein geliebtes altes Autoradio. Es erfüllt seinen Zweck und hat bisher keine Probleme gemacht."... (Bewertung lesen)
"ein gerät das man überall zum einsatz bringen kann,ob beim wandern - mit dem rad - so wie bei einen rundgang in einer unbekannten stadt !"... (Bewertung lesen)
"nicht nur das tolle design hat mich begeistert, die praktische Bedienung vom Lenkrad aus ist einfach großartig, und dann noch dazu die Freisprecheinrichtung fürs Handy!!!!!!!"... (Bewertung lesen)
"habe damit einen corolla 93 & einen mazda 323f 01 ausgekleidet. binn sehr zufrieden. an alle die nur die motorhaube gemacht haben: ihr müst die stirnseite auch machen das nimmt die meiste lautsterke."... (Bewertung lesen)
"Wirkt sehr schnell und man sparrt sich das ewige Kratzen.
Bei sehr starke Vereisung ist jedoch schon wieder das freikratzen gefragt."... (Bewertung lesen)