"Der Artikel hat meine erwartungen vollkommen übertroffen, der sound ist fast so gut wie von einer großen anlage. Platzsparend, benutzer freundlich und mit ausgezeichnetem Design.
Ich würde diesen"... (Bewertung lesen)
"Habe einen (als hitzig bekannten) 17" HP Pavilion dv9266 Laptop als PC Ersatz im Dauerbetrieb.
Hatte gestern noch meist 75 - 85°C auf den CPU´s, die Grafik wurde auch zu heiß, der ganze Kasten war zum"... (Bewertung lesen)
"Ein sehr guter Farblaser-Printer.
Einfach zu bedienen. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Leiser als ein Tintenstrahl-Drucker.
Schnell betriebsbereit.
Hervorragende Ausdrucke.
Was mich am meisten"... (Bewertung lesen)
"einfach top. sehr hochwertig, einfache montage. aber unbedingt den gearshift holder direkt mitbestellen sonst musst du das ding dauernd irgendwo hinlegen was etwas ungünstug ist."... (Bewertung lesen)
"Der ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 funktioniert wunderbar mit meiner Core2Duo e6420 CPU ! Die Arbeitstemperatur liegt bei konstanten 26 - 32°C und unter Last befindet sich die Temperatur höchsten"... (Bewertung lesen)
"Funktioniert alles bestens!!
Ich kann also einige Schreiberlinge hier nicht verstehen, die Probleme damit haben. Ich habe das Set als Erweiterung zu einem bestehenden Starterset angeschloßen. Man"... (Bewertung lesen)
"Da mein Surf-Stick sehr breit ist und die nebenstehenden USB Anschlüsse am Notebook belegt sind, ist dieser platzsparende USB Winkelstecker eine große Hilfe. Durch die vertikale Stellung des Sticks"... (Bewertung lesen)
"Diese Festplatte ist ein Allrounder, als Datenspeicher Multimedia oder Betriebssystem verwendbar und hält bei allem im oberen Drittel mit! Alles im allen sehr zu empfehlen weil Western Digital 5 Jahre"... (Bewertung lesen)
"Endlich ein Schnurlos-Telefon, das gut aussieht, sehr leicht zu installieren ist (auch das Speichern von Rufnummern schafft man fast ohne in die Anleitung zu schauen). Die
Da es am Standort meines"... (Bewertung lesen)
"Das Kabel befindet sich in einfachem Kunststoffsack, daher ist es auch viel günstiger als im Geschäft, wo das selbe Kabel in der AUstellungsverpackung verkauft wird. Der Kauf online spart also Geld"... (Bewertung lesen)
"Dieser kostengünstige KVM Switch der Conrad Hausmarke geht wirklich gut, er ist besser, als die einfache Kabelverzweigung "ohne alles" vermuten läßt. Einfach zwischen Maus, Tastatur, Bildschirm und"... (Bewertung lesen)
"Die Logitech Z506 sind super!!! Soundqualität hat mich beeindruckt. Die Lautsprecher haben einen seh guten Klang und auch der Bass ist richtig schön satt. Ein Rauschen, Pfeifen oder Summen, wie in"... (Bewertung lesen)
"Kabel in einfachem Kunststoffsack, daher viel günstiger als im Geschäft, wo das Selbe Kabel aufwendiger verpackt ist. Spart Geld und Müll. Ich erhielt ein Modell mit "Ohren", die den Arretierklipp"... (Bewertung lesen)