"Aufgrund der Größe und des Preises dieses Minihelis waren meine Erwartungen nicht allzugroß. Diese wurden aber in allen Punkten erfüllt und sogar übertroffen. Die Flugeigenschaften und auch"... (Bewertung lesen)
"Für meinen ersten Kunstflieger ist es ein wahnsinn.
Der Flieger liegt super in der Luft, geile Lenkmanöver,
Senkrechtflüge, uvm. Meiner Meinung nach ist er für
Einsteiger sehrwohl tauglich, jedoch ein"... (Bewertung lesen)
"Die Schienen von einem Gleisstück einfädeln und an der der gewünschten Stelle ein Loch in die Platte bohren. Die Stufen liegen bei und können nach Wunsch platziert werden."... (Bewertung lesen)
"Dieses kleine Ding leuchtet alles aus.
Sehr gut wenn man zB im dunklem was suchen muss oder man muss beim Auto was machen.
Besser als alle anderen Taschenlampe!!!"... (Bewertung lesen)
"Für diesen Preis kann man sich die Anschlüsse auch selbst zusammenlöten, das Kabel hat aber einen ordentlichen Querschnitt und ist 1 Meter lang. Wem die Länge passt,für den ist das in Ordnung, sonst"... (Bewertung lesen)
"Soundsteuerung über eingebautes Micro funktioniert gut, Reaktion auf Tiefton.
Dank LED sparsam. Lichtleistung meiner Meinung nach OK. Eher für kleinere Räume zu empfehlen."... (Bewertung lesen)
"Toller Monstertruck, der durch seinen Pro-50 Motor immer ausreichend Drehmoment hat. Dem Hubraum entsprechend gönnt er sich schon den ein oder anderen Tank so nebenbei.
Die Verwendung eines Helisprits"... (Bewertung lesen)
"In vorhergehenden Kommentaren wurde die schwache Bedienungsanleitung bemängelt.
Eine vollständige Bedienungsanleitung für diesen Simulator ist auf der CD. Sie ist nach der Installation als PDF im"... (Bewertung lesen)
"Bin RC-Einsteiger mit Fahrpraxis von ca. 2 Monaten.
Der LRP läßt sich hervorragend steuern.
Lenkung exakt und gut regelbar.
Gas - von geringer Geschwindigkeit bis Höchsttempo hervorragend"... (Bewertung lesen)
"Habe das Set (die Sets, 2 an der Zahl) nun seit mind. 2 Jahren, in der Zeit war es notwendig den Motor im Buggy 1/10 so 3 - 4 mal, trotz sehr vieler Betriebsstunden zu zerlegen und zu reinigen, also"... (Bewertung lesen)
"Der RP6 ist durch eine umfangreiche Bedinungsanleitung und einen C-Craschkurs sehr gut für Anfänger geeignet - die mitgelieferte umfangreiche Funktionsbibliothek und Beispielprogramme machen die"... (Bewertung lesen)
"Also hab mir den Alufighter gekauft und bin begeistert. Die Verarbeitung ist genial und sehr hochwertig. Das Chassis ist sehr verwindungssteif und extrem robust. Hab auch schon einige Testfahrten"... (Bewertung lesen)
"Mein Vorposter hat sich die Mühe gemacht, extra ein Youtube-Video einzubinden. Lobenswert. Allerdings möchte ich hier festhalten, dass er entweder ein Montagsmodell erwischt hat (Wieso hat er es nicht"... (Bewertung lesen)
"Sehr schöne Brücke. Ich habe2 dieser Teile mit 2 NOCH 21330 H0 Vorflut-Brücke (= gleiche Brücke nur mit Seitenteilen) kombiniert und damit eine 36 cm lange zweigleisige Brücke erhalten."... (Bewertung lesen)
"Sehr schöne Bruckke. Für die Verbindung zweier Teile werden spezielle T-Element zum Schließen der Lücken mitgeliefert. Leider gibt es die Brücke hier nur eingleisig. Da die Seitenteile nur aufgesteckt"... (Bewertung lesen)